This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:TI 是否计划发布 LAUNCHXL-F28076

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/759175/tms320f28076-does-ti-plan-to-release-launchxl-f28076

器件型号:TMS320F28076
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

TI 是否计划在不久的将来发布 LAUNCHXL-F28076?
您是否建议使用 Delfino F2837xD 开发工具而不是 Piccolo F28076?

BR

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    没有计划、也不需要为 F28076开发 Launchpad。 LAUNCHXL-F28379D 是一个功能丰富的平台、可用于 F2807x、F2837xS 和 F2837xD 器件系列的开发。

    我希望这能解答您的问题、如果是、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢你。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、我假设我们无需再费力地将 Delfino 代码移植到 Piccolo 等入门级代码中。

    谢谢、此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    F2807x、F2837xS 和 F2837xD 之间的代码是兼容的。 在器件之间移植时、只需确保存储器资源(即链接器命令文件)的可用性和外设的可用性。

    如果您有兴趣、还可以参阅 F28x7x 技术讲座以了解有关该器件的更多信息:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_One-Day_Workshop

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken