This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2475675 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758548/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以将 IQmath 库加载到闪存、将其复制到 LSxRAM、然后将其映射到 CLA 程序/数据存储器。

如果是、请答复添加的链接器脚本行。 (只需要链接器指令;可以理解复制和映射。)

谢谢。

Clarence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clarence、

    我将深入探讨您的问题、然后再向您提问。

    您能告诉我您的问题的背景是什么吗? 您想要获得什么?

    谢谢、
    Sira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我可以在 TMS320F28377S 的 CLA1中使用 IQmath 库,那就好了--希望在 CLA1中实现空间矢量调制控制。
    如果没有、无压力、我将在主 CPU 中使用它。
    谢谢。。。
    Clarence。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clarence、

    我的理解是、您想将这个空间矢量调制算法从 C28x 转移到 CLA 吗? 如果是这种情况、您是否可以使用 CLAMath 库? 它具有许多与 IQMath 提供的函数类似的本机浮点函数。

    为什么要使用 IQMath 库?

    谢谢、
    Sira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、抱歉您的理解不正确。

    我将尝试解决这个问题。 感谢你的帮助。

    此致、

    Clarence。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我的一侧、我将尝试找出 IQMath 库是否可以在 CLA 中使用、然后返回给您。

    谢谢、
    Sira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clarence、

    IQMath 库具有手动优化的 C28x 汇编指令、不会在 CLA (其指令集独立且与 C28x 不同)上运行。 因此、即使从闪存复制到 LSxRAM 是可行的、不同的指令集也是我们无法克服的障碍。

    此帖子似乎证实了这一点。 响应者(Vishal)是 CLA 专家。

    e2e.ti.com/.../372979

    如果这回答了您的问题、我请您将此问题标记为已解决。

    谢谢、
    Sira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。