This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] F05闪存:闪存为零等待状态吗? 从闪存运行时需要多少个等待状态?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758767/faq-f05-flash-is-the-flash-zero-wait-state-how-many-wait-states-are-required-when-running-from-flash

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

问:闪存为零等待状态吗? 从闪存运行时需要多少个等待状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答:

    此答案是指采用 F05闪存技术的 C2000器件(哪些器件包含 F05闪存?)

    通常、等待状态的数量取决于 CPU 时钟(SYSCLKOUT)频率。 有关特定器件上闪存的访问时间、请参阅数据手册或数据表闪存时序规格。 在本节中、您将找到一个表格、其中提供了不同 SYSCLKOUT 频率的等待状态数。 除该表外、数据表的同一节还提供了用于确定所需等待状态数的公式。  如果 SYSCLKOUT 频率与表中列出的频率不同、则可以应用此公式。

    闪存的预取缓冲器可提高性能。  更多信息、请参阅 TRM。

     device_support 目录中的每个 F05器件系列都有一个 C2000Ware 软件示例、其中说明了如何配置闪存等待状态并启用闪存预取缓冲器。  例如:

    • C2000Ware_ \device_support\f2806x\examples\c28\flash_f28069
    • C2000Ware_ \device_support\f2803x\examples\c28\flash_F28035

    有关 F05的更多常见问题解答、请参阅 [常见问题解答] F05闪存:常见问题解答