This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] F05闪存:在从另一扇区运行代码时、能否对一个扇区进行编程?

Guru**** 2961420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758750/faq-f05-flash-can-i-program-one-sector-while-running-code-from-another-sector

问:在从另一个扇区执行代码的同时、能否对一个闪存扇区进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答:

    此答案是指采用 F05闪存技术的 C2000器件(哪些器件包含 F05闪存?)

    闪存的架构使您无法在闪存中运行时对基于 F05的 C2000器件进行编程。 您必须从单等待状态非闪存存储器(RAM)运行闪存 API 编程代码。 对闪存进行编程时、代码也无法读取闪存。 F05闪存分为多个扇区、读取的扇区与写入的扇区无关。 就编程而言、它看起来都是一个大闪存。

    F05闪存 API 库实现了一个回调函数、此函数在非时间关键编程点定期调用应用代码。 API 中的回调函数不会将闪存重新置于可读状态。 因此、尽管在对闪存进行编程时能够运行应用程序代码、但它仅限于 RAM 中运行的代码。