This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] F05闪存:为什么擦除时间因器件而异?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758747/faq-f05-flash-why-does-the-erase-time-vary-from-part-to-part

问:为什么擦除时间因器件而异? 它们是相同的器件型号。  某些器件是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答:

    请参阅器件数据表或数据手册中的闪存时序信息。  本文档提供了预期的擦除和编程时间信息。

    以下答案是指 F05闪存技术(哪些器件包含 F05闪存?)

    闪存擦除/编程操作与闪存读取或 RAM 读取/写入操作完全不同。 它们不能被视为 CPU 周期的‘固定数量’。 这是由于闪存过程的性质。 F05擦除操作有4个步骤、如下所示:

    1. 预压缩–确保没有位处于过擦除状态。
    2. 清除–将扇区中的所有位编程为0。
    3. 擦除–将扇区中的所有位设置为1和
    4. 压实-纠正任何“过度擦除”(已耗尽)位。

    擦除操作是一个动态操作-在擦除完成或者达到最大脉冲数并且擦除失败前、将施加脉冲。 因此、擦除所需的时间因尝试次数和扇区而异。 它将在不同的温度下发生变化,此外,它还会随‘以前的擦除/编程周期数’(闪存寿命)而变化。 因此、它也会因器件而不同。 系统相关问题/参数(电源电压、纹波/噪声等)将在此基础上解决。 这将随温度以及闪存寿命期间的变化而变化。

    总之、不同闪存扇区的擦除功能是一个高度可靠的过程。 它取决于温度、芯片使用寿命、先前擦除步骤的数量、使用的闪存数量等  擦除操作会因芯片而异、但通常您会看到每个扇区有几秒钟的擦除时间-请参阅数据表以了解规格。

    有关 F05的更多常见问题解答、请参阅 [常见问题解答] F05闪存:常见问题解答