This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TMS320F28027替代 TMS320F28023,ADC 值和 ePWM 值是否重要?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS320F28023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758397/tms320f28027-tms320f28027-replace-the-tms320f28023-does-that-matter-the-adc-value-and-the-epwm-value

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: TMS320F28023

我使用 TMS320F28027替代 TMS320F28023,它们具有不同的工作频率。 ADC 值和 ePWM 值是否重要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已通知有关专家。
    请注意、由于假期、回复可能会延迟。

    此致、
    Sudhakar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文温

    (我不是 ADC 专家) ADC 的速度肯定会改变。 F28027上的4.6MIPS 将在 F28023上被减少至3MIPS。 我不知道我们 ADC 的性能是否存在任何与频率相关的问题(我希望您会拥有非常相似的 ENOB)、但我会给出专家意见。

    ePWM 由 SYSCLK 计时、因此它将受到此更改的影响。 由于频率降低(每步为20ns、而不是每步为16.66nS)、ePWM 将失去少量分辨率。 因此、您需要重新计算您的周期、占空比和死区。 如果您使用的是 PWM 斩波器、您的斩波频率也会略有变化。

    希望这对您有所帮助、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文温

    ADC 性能将相似。  请务必同时检查 勘误表文档中的 ADC 报告

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、您的帮助很大!