This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:Σ-Δ 滤波器模块

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, ADS1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/755772/tms320f28377s-sigma-delta-filter-module

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: ADS1203

您好!

下面是有关 TMS320F28377S 器件的 Σ-Δ 滤波器模块的问题。

在我们的电机控制器产品中、我们将 mode2用于输入控制单元。

我想、为了解码曼彻斯特编码调制器数据、SDFM 可能必须知道调制器数据速率。

然而、SDFM 没有任何与调制器数据速率相关的寄存器。

因此、我假设 SDFM 根据曼彻斯特编码调制器数据的输入位流确定调制器数据速率。

请向我解释 SDFM 如何精确地根据曼彻斯特编码调制器数据的输入位流确定调制器数据速率。

感谢您的指导。

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    是的、SDFM 没有任何需要您输入调制器数据速率的寄存器。

    以 SYSCLK 的频率对输入位流进行采样。 内部 SDFM 逻辑对转换之间的 SYSCLK 周期数进行计数、并记录1024个转换。 它来自这个1024记录的转换、它对输入位流调制器时钟频率进行解码(取决于记录的转换数)。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    感谢您的评论。

    我对你的答覆还有以下几个问题:

    (1)关于转换、我假设转换 可以是从低到高(上升沿) 的转换、也可以是从高到低(下降沿)的转换。

      内部 SDFM 逻辑计算 SYSCLK 周期数之间的转换是什么? 它是从上升沿到下一上升沿吗? 还是从下降沿到下一下降沿? 还是从上升沿到连续下降沿? 还是从下降沿到连续上升沿?

    (2)对于1024个记录的转换、SDFM 是否仅使用1024个转换的时间段来计算 输入位流调制器时钟频率?

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G. Kim、

    您的问题与如何在 SDFM 中实现曼彻斯特解码有关。 此设计实施是 TI 专有信息、不能披露。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    感谢您的评论。

    我很理解您提到的内容。

    您不必向我披露 TI 专有信息。

    作为 TI 客户、我真正想要了解 的内容如下:

    (1) SDFM 提供四种调制器时钟模式:Mode0、Mode1、Mode2、mode3。

       我想 SDFM 有一些理由提供四种调制器时钟模式。

      但是、技术参考手册中未介绍何时使用哪个调制器时钟模式。

      四种调制器时钟模式的优缺点是什么?

    (2)Δ-Σ 调制器应向 SDFM 提供位流输出、以便测量物理量。

    关于四种调制器时钟模式、我发现 TI 提供的某些对应于 Mode0和 Mode2的 Δ-Σ 调制器器件是可变的。

      TI 是否提供了与 mode1和 mode3相对应的 Δ-Σ 调制器器件?

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    1) 1)不同的 SD 调制器制造商倾向于提供这些模式(或)其中一种模式的组合。 我们希望客户能够使用 SDFM、而不受 SD 调制器制造商提供的模式的影响。

    mode0、1、3要求您为每个滤波器通道提供时钟和数据。 mode2每个滤波器通道只需要一根导线(仅数据时钟编码在数据本身中)。

    2) 2) ADS1203支持 SDFM.www.ti.com/.../sbas318c.pdf 的所有4种模式


    此致、
    曼诺伊