This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:一个内核 F28377D .hex/.out 烧录到 F28374S 中

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757850/tms320f28377d-one-core-f28377d-hex-out-burn-into-f28374s

器件型号:TMS320F28377D

您好!

如果 F28377D 仅使用一个内核、而未 使用16位 ADC。

它的程序刻录到 F28374S 中。

F28374S 能否作为 f28377D 正常工作?

F28377D 和 F28374S 烧录到同一程序中是否存在任何风险?

我检查了 F28377D 和 F28374S 之间相同的引导 ROM 代码和闪存 API。

谢谢、

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simen

    虽然风险可能相当低、但出于某种原因、我们确实为每种情况提供了单独的配套资料、因此不建议这样做。 每个都使用不同版本的闪存 API。 我无法安全地说它将正常工作。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、


    感谢您的建议。

    Simen