This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 SFRA 时有关 ISR 频率和 PWM 频率的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757248/tms320f28377d-the-question-about-isr-frequency-and-pwm-frequency-in-using-sfra

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SFRA

三相  整流器、主 ISR 为16kHz、PWM 频率为8k、在 PWM 周期内更新两倍的比较器值。

那么 、SFRA_ISR_FREQ 值是16k 还是8k?

我不知道哪一个是正确的、因为与波特结果的16k 和8k 之间存在很大的差异。

非常感谢大家

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CompDesigner GUI 的中、用户需要在 GUI 上输入控制频率、因此这是16k 还是8k?
    我认为两者都是8k、对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SFRA 在补偿器周围运行、因此与 PWM 频率无关。 SFRA 和补偿设计器均应使用16k。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Manish、谢谢