This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379S:2837xS 处理器上支持的 EMIF 模块的数量

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757288/compiler-tms320f28379s-number-of-emif-modules-supported-on-2837xs-processors

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:TI C/C++编译器

根据技术参考手册2837xS 处理器仅支持一个 EMIF (EMIF1)模块、但数据手册也为 EMIF2模块提供引脚配置、您能否确认2837xS 处理器是否同时支持 EMIF1和 EMIF2或仅支持 EMIF1模块?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、

    您能给我们介绍一下说明 F2837xS 仅支持一个 EMIF 的文档和部分吗?

    请注意、由于引脚限制、不同的封装产品具有不同级别的模块支持。 337引脚 F2837xS 支持 EMIF1和 EMIF2。 您可以在数据表的器件比较表中找到摘要信息。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    文档 SPRUHX5E (TMS320F2837xS 技术参考手册)、24.1简介部分显示"这个器件支持一个 EMIF 模块"。{页2470}。

    Abhishek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    这似乎是 TRM 中的错误。  我们努力创建准确的文档、但在信息冲突的情况下、数据表通常是正确的。  与 TRM 相比、数据表接受的审查更多。

    我已提交反馈、以便在 TRM 中对此进行审查和更新。

    Tommy