This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:HFI 库版本

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753924/ccs-tms320f28035-hfi-library-version

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好, 罗燕明

    正如您在文章(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/741118/2760455#2760455)中提到的, 低通滤波器包含在 HFI 中并在其中实现。 但我在示例工程和库文档中找不到它。 我从 FAE 获得的库版本 是 V13.1。  它是您提到的版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您在提到的帖子中回答的那样、有一个用于 ID 和 IQ 的高通滤波器用于提取 HF 组件、还有一个仅用于速度估算的可选低通滤波器、这两个滤波器都在 HFI .lib 中定义和调用、而不是在示例项目文件中。
    您可以在示例项目文件中按如下方式调整 HFP 参数、在固定值 IB HFI 的项目文件中无法更改速度的滤波器参数。
    //初始化 HPF 参数
    hpf_coeff1.freq =_IQ (18.0);// Hz
    HPF_coeff1.pit =_IQ (PI*T);
    HPF_init (&hpf_coeff1);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我们在上一篇文章中彼此误解了。 如前所述、可选低通滤波器仅用于速度估算。 但我的问题是针对 d&q 轴电流调节器的低通滤波器。 在上一帖子中从培训视频捕获的屏幕截图中看到了更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您所说、相关滤波器已在 HFI 库中实现、您无需为电流添加额外的滤波器。 当然、您可以为电流调节器添加任何滤波器、但 HFI 模块的输入电流值应不包含任何滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 根据由 TI Century FAE Igor 所代表的培训视频(training.eeworld.com.cn/.../9223)、您的结论似乎不正确。 您可以从12'30''开始查看。 我从他那里得到的是当 HFI 工作时,电流反馈与高频注入信号相结合。 我们需要过滤掉电流调节器的低频部分。 和 HFI 的高频部件,正如您提到的,此部件在 HFI 库中实现。 你同意他吗?  我是否误解了他?
    期待您的回复、提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方框图显示了控制流程图、来自 BPF 的不同电流将用于 HFI 和电流调节器、需要使用高通滤波器来实现 HFI 库中实现的高频部件信号。 但对于电流调节器、使用低通滤波器是一种选择、也是不必要的。 因此、在示例项目中、电流调节器没有此类 LPF。