This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075

Guru**** 2948610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757815/tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075

您好!

我正在使用 TMS320F28075PTPT 微控制器。

 我需要帮助解决疑问:

1) GPIO 的内部上拉值是多少?

2)它是否是弱上拉 电阻(在数据表中未定义)?。

3)我是否可以 为所有 GPIO 使用内部上拉电阻器、或者我是否需要为某些 GPIO 使用外部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhiren、

    它是一个弱上拉电阻、在复位时禁用。 用户需要在其应用软件中启用内部拉电阻(通过 GPyPUD 寄存器配置)。 由于这是一个弱上拉电阻、如果这对应用/用例有影响、用户需要在特定 GPIO 的电路板上有上拉电阻。

    此致、

    Vivek Singh