This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:从何处获取适用于 MAC 的 C2000™︎太阳能库?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE, CONTROLSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757595/ccs-where-to-get-solar-library-of-c2000-for-mac

主题中讨论的其他器件:SFRAC2000WAREcontrolSUITEC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我在 MAC 计算机上使用 CCS v7。 我已经安装了 C2000 Ware、但没有太阳能库、也没有 SFRA 库。 您能告诉我如何下载适用于 MAC 的太阳能库和 SFRA 库吗?

非常感谢

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱昂纳多  

    我们在 C2000Ware 中不再提供太阳能库、这现在是传统软件、不会进行更新。

    您可以使用 controlSUITE 安装太阳能库、我们提供的 zip 版本也是如此  

    但不确定它是否会安装在 MAC 上。

    C2000Ware-DigitalPower-SDK 中当前提供了最新的 SFRA 库、您可以查看是否可以通过 CCS Resource Explorer 进行安装