This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:TMS320F2808处于复位状态、83pinGPIO24)电平问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/752716/tms320f2808-tms320f2808-is-in-reset-state-83pingpio24-level-problem

器件型号:TMS320F2808

您好:

问题描述如下:

DSP2808 83引脚(GPIO24)、3K 电阻下拉和200ms 的 DSP 复位时间上电、83引脚输出方波信号、如图所示:

不同的控制面板 DSP 输出电平不同、某些 DSP 输出电平低于0.5V、某些输出高于3V、硬件和软件版本相同;

问题:1. 为什么复位状态下 DSP 引脚的高电平存在如此大的差异;

GPIO24的内部结构是什么? 它是否等效于上拉电阻?

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

               请参阅数据表的第6.8节(SPRS230N 第106页):

     

    '对各种电源引脚的加电/断电序列没有要求以确保所有模块的正确复位状态。 但是、如果 I/O 引脚电平转换输出缓冲器中的3.3V 晶体管在1.8V 晶体管之前通电、则输出缓冲器可能会导通、从而在加电期间导致引脚上出现毛刺脉冲。 为避免这种情况、应在 VDDIO (输入/输出电压)引脚之前或与之同时为 VDD (内核电压)引脚供电、确保 VDD 引脚在 VDDIO 引脚达到0.7V"之前达到0.7V。

     

    我想您看到的是这里提到的干扰。 由于这是一种毛刺脉冲、因此其特性未明确定义、并且可能因器件而异。 您能否确认设计中是否满足突出显示的要求? 请捕获一个示波器波形、该波形清楚地显示了1.8V、3.3V、-XRS 和 GPIO24之间的时序关系。

     

    如数据表中所述、所有 GPIO 引脚上都有一个内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh

    感谢您的支持。

     

    波形如下图所示。

    1.8V 比3.3V 快一点、这是可以的。

    加电后、我们将 DSP 复位200ms、加电时间序列的影响可以忽略。

    在复位期间、GPIO24端口输出一个方波。

    方波是可以理解的。 我们的问题是:

    1. 3K 电阻被下拉、一些控制面板输出方波的振幅为0.5V、而一些控制面板输出方波的振幅为 3V (这是一个风险)、

    原因是什么?

    1. 当恢复输出方波时、GPIO24的内部状态是什么? 它是否等效于上拉电阻?该电阻的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leon、
    基本上、您说、即使满足电源定序指南(由于1.8V 在3.3V 之前斜升)、仍然可以看到毛刺脉冲。 是这样吗?

    内部上拉不是物理电阻器。 它是一个"有源电路"。

    下次发送示波器捕获时、请分离通道、以便很容易识别哪种颜色是哪个通道。 此外、通道1以中文标记。 这是-XRS 吗? 如果是、为什么它看起来是随机脉冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享驱动–XRS 引脚的电路以及连接到 GPIO24引脚的电路?

    为什么–XRS 处于活动状态时不会完全处于低电平? 它似乎会在一段时间内升高到500mV、然后升高到3.3V。 此外、我在所有4个通道上都看到了很多噪声。 下次发送示波器图像时、请发送高分辨率图像。 您发送的数据非常难分析。

    电路使用晶体还是外部振荡器? 您能否发送一个捕获以下内容的示波器捕获:器件的时钟 I/p、1.8V、3.3V、XRS 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经听过你一段时间了。 我认为您已经能够解决该问题。 如果情况并非如此、请回答我在前两篇文章中的问题。