This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:C1值

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753949/tmdscncd28035-c1-value

器件型号:TMDSCNCD28035
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的 TI 专家:

一个小问题。

对于 F28035 Piccolo controlCARD、原理图电路中的 C1为1U但 BOM 文件中为100N

您能为我们检查 C1值吗?

非常感谢~

^_^

祝你一切顺利!

唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您检查 R1.2、原理图和 BOM 都将 C1提到100N。
    C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035\R1_2

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的回复。

    QA: 我发现原理图电路中有两个 C1。  您可以找到我在下图中提到的 C1 (1U)。  ^_^

        您提到的 C1 (100N)连接到 VDDA。  VDDA 是否等于3V3?

    Qb:我发现一些 ADC 引脚未连接到电容器和 NUP4201MR6。  让我们以 ADC-A4为例。 如果我们要将其应用为 ADC 引脚、 我们仍然可以更好地将 ADC-A4连接 到电容器和 NUP4201MR6以保护引脚、对吧?

    QC:对于 GPIO-00~ GPIO-07、它们为什么要连接电阻 器 RN3?  连接到电阻器(RN1、RN2)的 ADC 引脚似乎可以保护 ADC 引脚。  但为什么 GPIO 引脚需要 连接到电阻器?

    在某些电机控制电路中、GPIO 引脚将输出 PWM 信号并直接连接到栅极驱动器的输入引脚、GPIO 引脚和栅极驱动器之间没有电阻器。  我真的希望知道为什么控制卡为用户添加了 RN3。  

    希望很快收到您的回复。

    再次感谢您的善意。   

    ^_^

    唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐汉

    Q A VDDA 实际上等于3.3V

    Q B 部分 ADC 引脚未连接到任何组件没有什么特殊原因、而是保留了少数完全处于状态的 ADC 引脚、以进行性能评估/比较。

    Q C RN3最有可能保护引脚缓冲器、以防用户意外地将电源或接地端直接连接到这些引脚。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    感谢您的回复~
    此致、
    唐汉