This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 TMS320F28379D 运行同步采样(DFT/FFT)

Guru**** 2613265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757195/tms320f28379d-running-simultaneous-sampling-dft-fft-via-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

您好!

参考针对片上 ADC 的 TMS320F28379D 数据表第5.10.1节、它能够执行16位并行采样(DFT/FFT)对吧? 以这种方式运行是否有任何关键考虑因素或附带条件?

在 ADC 电压基准上、由于我们有4个 ADC 同时运行、这意味着我们需要为外部电压基准供电吗?

此外、对于模拟输入、由于 TMS320F28379D 不可能接受负电压、因此需要进行预信号调节。 我是否可以知道最小 VSS 可接受的范围是多少?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    这是使用多个 ADC 的预期方式:并行运行以同时对多个信号进行采样。

    对于这种情况、尤其是在16位模式下、您确实需要确保 ADC 同步运行。 请参阅 TRM 部分的"确保同步运行"。

    您可以参阅数据表中的电气表、但 VSS 和 Vsa 以及 VREFLO 应全部连接到0V =电路板接地。 在电气部分、我们将指定在发生永久性损坏之前的最小/最大电压。 对于负输入、我认为这是-0.3V。