This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:有关新设计的 EOL 范围的问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757189/tms320c28346-question-on-eol-horizons-for-a-new-design

器件型号:TMS320C28346

尊敬的 Sirs:

我是使用 DSP 开发新产品团队的一员。 此设计的使用寿命预计为5年以上、因此我们需要避免在此时间范围内弃用的 DSP 选择。

我们考虑的两行是 C2xxx 和 c6xxx (具体而言、是 C6713B 和 C28346)

我们的软件开发组织对 C2xxx 系列更加熟悉、但 c6xxx 系列还提供了可针对我们的应用充分发挥作用的器件。 我们需要在这两者之间进行选择、C2xxx 系列的淘汰问题更多。

这些器件的 EOL 估算值是多少?

此致、

Duane Kaufman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 C2834x、它仍然被视为有效、并且没有 EOL 计划。
    它在整个 C2000产品系列中相对较新、我们仍然在采用2004年及以后发布的旧工艺技术的器件上保持活跃。