主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
各位专家、您好!
我想知道 C2000 C/C++代码生成工具18.9.0.STS 是否支持在 F280049上生成 eabi (ELF)输出格式?
使用此配置时出错。 错误信息为:
"C:/ti/c2000/C2000Ware_1_00_06_00/libraries/calibration/hrpwm/f2837xd/lib/SF
O_v8_Fpu_lib_build_c28.lib"包含
与 ELF 输出文件不兼容的 TI-COFF 目标文件。 确保您使用的
是正确的库。
致命错误#16000:目标文件具有不兼容的格式
("C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.9.0.STS/lib/rts2800_fpu32.lib "= TI-COFF、"./F2837xD_CodeStartBranch.obj"= ELF)
>>编译失败
makefile:153:目标'HRPWM_dulband_SFO_cpu01.out'的配方失败
gmake:***[HRPWM_dulband_SFO_pureg01.out]
由于没有发生所有错误、因此出现"pug1.out"。
****构建完成****
谢谢
谢尔登