This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:从 MW14升级到 MW18

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/757100/tms320f28069m-upgrading-from-mw14-to-mw18

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我目前正在运行 MotorWare 的 v14变体(大量调制)、并正在考虑升级到库集合的最新 v18版本。 这是不是一种直接的升级类型,还是存在一些主要的不兼容性?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不存在任何主要的不兼容问题、但 v14和 v18之间的一些实验已被弃用。 如果您下载 v18、它将安装到单独的目录中、因此您不应面临丢失之前版本 Motorware 进度的风险

    肖恩