This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ADC VREFHI 连接至 VDDA 或悬空

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/756467/tms320f280049-adc-vrefhi-connect-to-vdda-or-float

器件型号:TMS320F280049

大家好、

我正在测试客户的原型。 它们使用的是280049和内部 ADC 基准。

据我所知 、VREFHI 应通过2.2uF 电容器连接到 GND。 但是、我的客户根据数据表将该引脚连接到 VDD。

我认为、如果使用内部基准、VREFHIx 不应连接到外部电压源、因为 VREFHIx 本身将生成1.65v。

连接到 VDD 会导致冲突、对吗?

为什么数据表建议连接到 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiqi、

    在内部基准模式下、使用 VREFHI 引脚、因此该表不适用。  在内部基准模式下、不应驱动 VREFHI 引脚、但是引脚上应该有一个电容器来缓冲内部生成的基准电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎我误解了"未使用"的定义。
    谢谢 Devin。