This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:DRV8312-C2-KIT

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/755878/drv8312-c2-kit-drv8312-c2-kit

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:controlSUITEMOTORWARE

评估板具有 I-total 电流测量电路。 我搜索了 motorware 和 controlSUITE 源代码、但未发现其中使用了 I-total 信号值。 I-total 的用途是什么?应该在哪里使用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、没有任何使用此电流的示例项目、因为这些项目在 controlSUITE 和 MotorWare 中都使用两相/三相电流进行电机控制、但您可以通过对直流总线电流进行采样将其用作过流保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。