This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:CCS 无法连接到 LaunchXL -即使固件降级也是如此

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/755868/ccs-launchxl-f280049c-ccs-cannot-connect-to-launchxl---even-with-firmware-downgrade

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好社区:

我遵循 了 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/755774中给出的建议 

感谢您的任何帮助!

TIA!

最棒的

  弗兰克

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否尝试此用户发现 成功的建议?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/751889/2789163#2789163

     -仅将 uscif 文件夹替换为旧版本。 然后使用 XDSDFU 命令手动将固件加载到 XDS110。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请特别注意常见问题解答通报中的步骤3: e2e.ti.com/.../753823

    默认情况下、emupack 需要在 C:\ti 级别安装。 您需要确保在 C:\ti\ccs (version)\ccs_base 级别安装。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了你的建议-运气不好。 BTW -我使用 macOS Mojave (10.14.1)。
    我继续:
    1.卸装任何 TI 软件
    2.已重新安装最新版本(CCS v8.3.0、C2000ware、EMUPack)
    3.按照您提到的帖子的建议替换了文件夹 ucsif。
    4.按照另一个帖子中的建议降级固件
    5.已重新启动 CCS
    ->仍然不幸运。

    还有其他提示吗? 如果需要...,我们可以启动 TeamViewer 会话。

    谢谢!

    最棒的
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息:运行 xdsdfu 以显示连接的器件可得出:

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x0451 PID:0xbef3
    器件名称:XDS110嵌入了 CMSIS-DAP
    版本: 2.3.1.15.
    制造商:德州仪器(TI)
    序列号:CL491035
    模式: 运行时
    配置:标准

    找到1个器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦我的-我发现了我的故障:我必须手动选择正确的目标设置... 我必须选择 cJTAG 2引脚高级模式。 已解决!