你(们)好
我们的市场上有一款在室温下工作良好的产品、但如果在高温下关闭、则在冷却之前不会再次打开。
它设置为在 GetMode 中引导。 我已经在启动期间对 TDO、GPIO34、TRST 和 XRS 引脚进行了限定、它们看起来是按预期工作的。
我在55度的室中进行了测试、此时行李箱失效、但一旦回到室温、它就会再次工作。
我在这里拥有的特定芯片是 F28069UPZPS、G4 A-6BC19QW、所以它是一个修订版。
我在 erratas 中看到了内部振荡器的问题、它会影响高温下的 CAN 引导加载。 这里是否会有类似的问题?
我希望有人能帮忙。