This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:TMS320F28374S 和 TMS320F28335的闪存和 RAM 的等待状态

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/755360/tms320f28374s-wait-states-for-flash-and-ram-for-the-tms320f28374s-and-tms320f28335

器件型号:

您好!

  1. 我听说 TMS320F28335中的等待状态对于闪存和 RAM 是不同的、但是对于闪存和 RAM、TMS320F28374S 中的等待状态为零。 是真的吗?
  2. 如果是、那么为什么我们应该复制 TMS320F28374S 中的部分、即从 RAM 运行。?
  3. 如果不正确、您能否详细说明两个控制器的最大等待状态数

谢谢、此致、

Harish Boyina、

嵌入式软件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Harish boyina"]

    器件型号: TMS320F28374S

    您好!

    1. 我听说TMS320F28335中的等待状态对于闪存和 RAM 是不同的、但是对于闪存和 RAM、TMS320F28374S 中的等待状态为零。 是真的吗?
    2. 如果是、那么为什么我们应该复制 TMS320F28374S 中的部分 、即从 RAM 运行。?
    3. 如果不正确、您能否详细说明两个控制器的最大等待状态数?

    谢谢、此致、

    Harish Boyina、

    嵌入式软件工程师。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重复主题:

    e2e.ti.com/.../755364