This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28055:在 TMDSHVMTRKIT5X 套件上连接目标时出错

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753335/ccs-tms320f28055-error-connecting-to-target-on-tmdshvmtrkit5x-kit

器件型号:TMS320F28055

工具/软件:Code Composer Studio

我在尝试调试时收到此错误。  请提供建议。
"连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
仿真器报告错误。 确认仿真器配置和连接、复位仿真器、然后重试此操作。
(仿真包5.0.872.0)"

将 USB 电缆连接到控制板时、我安装了以下驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 JTAG 连接调试指南: http://www.ti.com/lit/spracf0
    如果指南能帮助您解决问题、请告知我们。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akila、
    想要查看使用应用手册调试问题是否成功?

    最棒的
    Matthew