This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:示例项目正在运行

Guru**** 2581725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/755098/ccs-tms320f28335-example-project-running

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试运行一个示例项目。    

我将遵循本指南。  我不确定是否出现了问题、由于某些步骤发生了变化、因此很难遵循这些较旧的(v5)指令。

processors.wiki.ti.com/.../C2000_Getting_Started_with_Code_Composer_Studio_v5

配置设置:

  • 子卡: TMDSCNCD28335

  • DSP IC:TMS320F28335

  • 旋转变压器: "TMDSRSLVR"

  • Code Composer Studio:CCS 8.0

配置目标

  1.  "View->Target Configurations"菜单并进行配置:

  • 连接:‘Texas Instruments XDS1000V1 USB Debug Probe’(德州仪器 XDS1000V1 USB 调试探针)

  • 板或器件:TMS320F28335

示例项目  GPIO 切换

如果我构建它、我会得到52个错误。

 

大约有20种不同类型的错误。

下面列出了一些器件的描述和资源限定名称

  •   无法解析字段“全部”       
  •   无法解析字段'GPACLEAR'
  •   无法解析字段'GPADD'

 

资源限定名:   /example_2833xGpioToggle/example_2833xGpioToggle.c

 

以下是代码中错误行的示例(.all 被作为错误被低估)

GpioDataRegs.GPBDAT.all =0x0000000A;

有任何帮助吗?  缺少什么?

谢谢

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    我在下面的路径中编译了示例项目 GPIO_toggle、但没有发现任何问题。 您正在使用哪个项目?

    \device_support\F2833x\examples\GPIO_toggle

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    全部设置