This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SFRA 的使用

Guru**** 2949150 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/754976/tms320f280049-sfra-usage

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:SFRA

尊敬的冠军

我想知道:

使用 SFRA 时、 是否需要仿真器?

或者、我能否仅使用 USB 转串行端口?

我看到这:

网站上提供

因此、我认为我不需要仿真器。

B&R

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    SFRA GUI 可以启动扫描并通过 SCI 记录数据、因此无需 JTAG。

    尽管通常在控制卡上、我们使用模拟串行端口和 JTAG 的 USB 端口。 但是、您可以通过控制卡上的开关禁用 JTAG、并且只使用串行部分。 它的工作原理。  

    此致

    Manish