This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:InstaSPIN-FOC/InstaSPIN-MOTION

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/754703/tms320f2806-instaspin-foc-instaspin-motion

器件型号:TMS320F2806

您好!

我想知道、是否可以使用 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 驱动 BLDC 电机。

提前感谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的。 列为 BLDC 的电机通常具有梯形反电动势波形、这是由于其磁芯结构所致。 PMSM 电机通常具有正弦反电动势。 InstaSPIN-FOC 是一种正弦驱动器、但仍可用于 BLDC 电机。 这种不匹配将表现为整体效率的轻微损失

    肖恩