This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:controlSUITE 包中提供的 F2837xS 支持库 v2.10

Guru**** 2583275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753276/tms320f28377s-f2837xs-support-library-v2-10-provided-in-the-controlsuite-package

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我对 controlSUITE 包中提供的 F2837xS 支持库 v2.10有疑问。

具体而言、我现在将探讨 TMS320F28377S 器件上 CLA 模块的功能。

关于 cla_match_mpy 项目,cla_match_mpy_cpu01.c 文件中列出的 cla_RunTest()函数 调用以下函数:Cla1ForceTask1andWait()。

Cla1ForceTask1andWait()函数似乎由某个库提供。

此函数似乎启动了 match_mpy.cla 文件中列出的__interrupt void Cla1Task1(),并等待 Cla1Task1()结束其例程。

这个 Cla1ForceTask1andWait()函数是调用 CLA 处理的唯一方法吗?

感谢 Yuor 的指导。

此致、

G. Kim