This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375中的 USB 实现。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/752800/usb-implementation-in-tms320f28375

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生,

                       我想在 TMS320F28375中实现 USB。 从哪里可以获得 USB 的库和示例代码?

                      此外,我还想使用 USB 实现引导加载程序。 那么、从哪里可以获得使用 USB 的引导加载程序的示例代码?                      

                      请分享有关上述主题的文档和链接。

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    请参阅 C2000Ware for USB 库和示例代码。

    您可以在此处找到相关文档。

    谢谢、此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复。 我已下载并安装 C2000Ware_1_00_06_00。 我找到了 F2837xS 的 USB 示例。 我正在尝试实现 USB_dev_bulk_cpu01和 USB_dev_serial_cpu01示例。 但我不知道如何与 PC 通信。
    我是否需要下载 Windows 7的驱动程序?

    您能否分享用于实施上述示例的分步过程/文档/链接?

    我已经在 C2000ware 中浏览过这些文档、但这些文档信息不多、或者可能是我提到了错误的文档。

    那么、您能指导我进行下一步吗?

    此致、
    Digvijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在哪里可以找到适用于 USB 驱动程序库的驱动程序库用户指南?
    此致、
    Digvijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    {C2000Ware_Version}\libraries\communications\USB\f2837xd\docs 具有 USBlib 的用户指南。 您可以在示例文件开头提供的说明中看到运行示例的步骤。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh