This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:电压差范围、ADCREFP-ADCREFM

Guru**** 2960080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753563/tms320f2808-range-of-voltage-difference-adcrefp---adcrefm

器件型号:TMS320F2808

您好 Champ、

从 F280x 数据表中可以看出 、"电压差、ADCREFP-ADCREFM"的典型值为0.75V

不使用最小值和最大值。

现在、我的客户想知道   "电压差、ADCREFP-ADCREFM"的最小值和最大值。

您能提供什么帮助?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Huihuang、

    引脚 ADCREFP/ADCREFM 上的电压来自设置 ADC 共模的内部 BG 基准、因此会对 ADC 的增益误差项(一阶效应)产生影响。 我们对这些信号的电压输出提供了一般指导、因为它们是输出到引脚上的;但是、它们进入引脚的唯一原因是它们可以连接到2.2uF 电容器以用作无源缓冲器。 它们不会被器件外部的任何其他电路加载。

    在绝对意义上、这些引脚的最小/最大值或它们的差异对于器件的运行并不重要;因为 TI 通过测试和特性来保证 DS 中的增益误差参数在器件的整个运行条件下。 因此、我们不会为这些电压提供最小值/最大值。

    最棒的
    Matthew