This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:5Mbs 时可以吗?

Guru**** 2933220 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753450/f28m35h52c-can-at-5mbs

器件型号:F28M35H52C

F28M35H52能否驱动 CAN FD 总线? 是否有相关的应用手册?

谢谢

Pat Harris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28M35H52C 具有 CAN 模块、其速度上限为1Mbps。 它与 CAN2.0B 兼容、而不是 CANFD。 由于 CANFD 节点能够解释传统的 CAN 消息、因此它可以在 CANFD 节点也在其中的网络上传输传统(非 CANFD)消息、但反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Hareesh。 是否有允许更高速度 CAN 运行的兼容微控制器?

    患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pat、

    我们尚未发布具有 CAN-FD 的 MCU。