请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM320F2808-EP 我想验证该器件的 ESD 敏感度。 我从可靠性报告中看到以下内容。
我是否应该将其视为器件通过4000V 电压、因为这是基准规格测试的最高(非可选)电压?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想验证该器件的 ESD 敏感度。 我从可靠性报告中看到以下内容。
我是否应该将其视为器件通过4000V 电压、因为这是基准规格测试的最高(非可选)电压?
谢谢你