This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C2000:TMS320F28335

Guru**** 2034120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753171/tms320f28335-c2000-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

我想使用 C2000微控制器(TMS320F28335)实验板套件来实现模型预测控制(MPC)。 是否有用于降压转换器的 MPC 的任何模型示例? 即使是单路输出也会对我有所帮助。 我正在使用 MPC 控制双路输出降压转换器。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、目前 C2000上没有 MPC 示例。 这是一个积极发展的领域,但我遗憾的是,我不能估计何时会有什么东西。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何最佳控制模型示例、例如使用 TMS320F28335的 LQR 或 H-infinity 控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、尽管在该器件上确实可行、但当前的 TI 示例中没有任何内容。  到目前为止、我们一直关注开关电源系统中常见的基本控制技术。  正如我在上次答复中所提到的、这是我们正在研究的一个领域、您可能会看到明年会有一些配套资料可用。  很抱歉、现在没有更多的服务了。

    此致、

    Richard