This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS320F280049C:对于 TMS320F28004xRSH 封装、如何启用内部稳压器

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/751906/faq-tms320f280049c-for-tms320f28004xrsh-package-how-do-enable-the-internal-voltage-regulator

器件型号:TMS320F280049C

对于 TMS320F28004xRSH 封装、VREGENZ 没有引脚输出、那么如何启用内部稳压器或 RSH 封装上没有该选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    在该封装中、VREGENz 在内部连接到零。 您还可以选择使用1.2V 板载直流/直流开关稳压器

    在56引脚 RSH 上:
    支持内部1.2V LDO 稳压器(VREG)
    支持内部1.2V 开关稳压器(DC-DC)
    外部1.2V 输入-不受支持

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复 Mark。

    此致、

    Scott