This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:TMS320F28374S 建议 Vin12V 电源包含电感器双通道模块解决方案。

Guru**** 2778955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/752205/tms320f28374s-tms320f28374s-suggestion-vin12v-power-include-inductors-dual-channel-module-solution

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件:TPS62420

尊敬的:

我们的客户机采用 TMS320F2874S、但电源规格更改为 Vin12、需要 包含电感器双 通道 解决方案。

输出电压条件:

1.2V/600mA 和3.3V/200mA,我们需要具有  双输出的单 IC 电源模块。

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳恩斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    请尝试此器件型号 TPS62420DRCR。

    www.ti.com/.../TPS62420

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nirav

    还可以! 我明白了。
    如果 TPS62420是第二级 Vin=2.5V-6V,输出到 C2000;我们还需要第一级,请建议 Vin=12v,电源 IC 到 TPS62420。
    如有、请告知我。
    谢谢、
    此致、
    劳伦斯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    为什么您需要 IC 来为 TPS62420供电? 为什么不能将其连接到5V 电源? 此外、TPS62420的输入额定值为2.5V - 6V、您无法连接12V 电源。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nirav

    抱歉! 解决我的问题、我们还需要 TPS62420、但我们的客户端 Vin=12、因此我们需要黑色功能块、如下表所示。

    如 有适合  本组的建议,请告知我。

    产品应用:PV 和能量存储系统

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    请使用 Webench 电源设计器-> https://webench.ti.com/

    您指定参数、它将为您选择部件。