This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F2837xD 对 CPU2和 CPU1进行编程

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/752785/tms320f28379d-tms320f2837xd-programming-cpu2-and-cpu1

器件型号:TMS320F28379D

你好。 我编写了引导加载程序、该加载程序链接到扇区 A 中的闪存存储器。它使用闪存 C API 函数。 主应用程序代码以十六进制文件的形式保存在 SD 卡上。 主应用程序从扇区 B 闪存链接、现在我只使用 CPU1、一切正常。 我有一个问题、如何链接将使用两个内核的主应用?

考虑到您针对两个内核(blinky_dc_cpu01和 blinky_dc_cpu02)的示例、我发现两个内核的代码都链接到一个段、但没有地址交叉点。 我不理解如何实现这一点、请解释如何实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    每个 CPU 都有自己的闪存组。 您将有两个项目映像、一个用于 CPU1、一个用于 CPU2、就像您在示例中看到的那样。

    此致
    Chris