This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:与 Uniflash 搭配使用的硬件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/752979/uniflash-hardware-used-with-uniflash

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377S

我使用的是 TMS320F28377S 微控制器。 能否将 Uniflash 工具与 XDS100V2 USB JTAG 仿真器配合使用来对此 器件进行编程?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以使用 XDS100v2和 Uniflash 工具对 TMS320F28377S 进行编程。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯特万、您好!

    是的、您可以。

    谢谢、此致、
    Vamsi