This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:实验室问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/752076/tms320f28069-problem-with-labs

器件型号:TMS320F28069

您好!

我们将高电压套件(hvkit_rev1p1)与 TMS320F28069搭配使用以控制 BLDC 电机。 使用 lab04、我们能够在扭矩模式下顺利运行电机。 但是、对于我们使用霍尔传感器的设计、我们需要具有扭矩和速度控制模式。(使用霍尔传感器的原因是、我们需要非常高的启动扭矩、即使在浏览用户指南的第14章并应用建议的方法之后、FOC 也不会有所帮助) 然后、我们转到了似乎最接近我们需要开始的 lab11e。 但是、当我们开始使用 CCS 提高基准速度时、我们无法超过800rpm、我们会遇到某种故障、电机会立即停止运转。 此外、CS 上的实际电机转速读数在波动很大的地方都存在。  我们有以下问题:

1-是否有任何实验具有霍尔传感器的扭矩+速度模式控制?

2-为什么在 lab11e 时电机转速 ROM 读数波动,电动机停止在800rpm 以上运行?

感谢您的紧急响应。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确定的电机参数是什么? 有时、速度报告问题可能会与不正确的电机参数有关。 此外、lab11e 中的速度控制环路是速度和扭矩控制 PI 环路的级联。 它们实际上是一个"扭矩+速度模式"、但只要求一个速度基准。 您是否需要一个变量来命令速度以及扭矩基准? 当您说停止运行时、您是否遇到任何故障? 过流跳闸? 调试器是继续还是进入 ISR 陷阱? 有关故障场景的更多信息将有所帮助

    肖恩