This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:替代产品

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180591/tms320f28335-alternatives

器件型号:TMS320F28335

大家好、

客户目前正在使用 TMS320F28335ZJZQ。

 

 可以在不更改设计的情况下使用以下器件型号?

 

  • TMS320F28335ZJZA (不同温度范围:-40至85ºC Ω)
  • TMS320F28335ZJZQR (不同的封装数量)
  • TMS320F28335ZJZS (有何区别?)

谢谢、

胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这是可能的。

    • TMS320F28335ZJZS (有何区别?) :  不支持 AEC Q100汽车认证。 从规格的角度来看、其余部分是相同的。

    检查 表5-1。 F2833x 器件比较数据表的"温度选项"。

    此致。