This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:I2C 驱动器稳健性问题-有任何清除 FIFO 缓冲器的问题吗?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566754/tms320f28069-i2c-driver-robustness-question---any-concerns-clearing-fifo-buffer

器件型号:TMS320F28069

大家好、

最近出现了一个有关清除 FIFO 的问题。 在清除 FIFO 缓冲区时、是否需要考虑任何特殊情况? 逻辑如下所示:

C2000是 I2C 从器件。 当主器件发送读取命令时、C2000会检查 FIFO 缓冲区、如果不是零、则将其清除。 这是为了防止任何剩余信息被意外传输。

我在 TRM 中没有看到关于 FIFO 缓冲区的详细信息、在勘误表中也没有找到任何内容、但我只是想确定。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lina、

    我不确定您的要求、但使用 TXFFRST 或 RXFFRST 位清除 FIFO 不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的帮助。 我想问、上述逻辑是否存在缺陷、是否有任何替代/更好的方法、以及在复位 FIFO 时是否有任何特殊的注意事项。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的想法没有任何问题。 清除 FIFO 时没有特别的注意事项。

    我唯一能想到的替代方法是在读取结束时通过在停止条件下触发中断来重置 FIFO、但我认为这不会真正为您带来任何好处。