请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、我一直在尝试使用 Piccolo F20827 controlCARD 来控制 BLDC 电机。 电机无法控制地振动时遇到一些问题。 当我观察反电动势的 ADC 输出时、A 相似乎 一直处于关闭(零)状态、产生的电流非常小、而其他两个 B 相和 C 相似乎正常。 当我 在 A 和 B 之间交换 ADC 引脚位置时、B 相的 值总是几乎为零、因此 B 相也会发生同样的情况。 当我更改硬件目标并使用 Piccolo F28035 controlCARD 时、电机平稳运行并受到良好控制。 我不知道这里会发生什么。
查询1. 这两张“控制卡”的根本区别是什么?
问题2. 这是否是 F28027中的引脚配置问题? 为什么我可以使用 F28035正确感应反电动势、而使用 F28027时、我基本上可以正确感应两相、而第三相提供错误的电压?
我感谢你可能提供的任何见解,这些见解将使我能够解决这个问题。我在广告中表达了我的满足感。