This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:DRV8312 &放大器的定制硬件问题;F28069M

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566514/tms320f28069m-custom-hardware-trouble-for-drv8312-f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8312-C2-KIT

大家好、

我的客户对我的客户原电路板有问题、我希望得到一些建议。
现在、我确认客户电路板的 PWM 端口输出1.2V。
我不知道为什么输出1.2V。 因此、我希望获得有关检查内容的建议。
评估环境如下。

■硬件:我的客户原装电路板
该板与 DRV8312-C2-KIT 简单比较、与 DRV8312-C2-KIT 的区别如下。

-将 F28069M 从 PZ 封装(100引脚)更改为 PN 封装(80引脚)。
-将时钟源从外部20MHz 晶体更改为20MHz XCLKIN。

其他功能相似。

我已确认已 正确供电。

■软件:lab2b for DRV8312kit_revD。
他修改了 lab2b、以便 ADC 端口的引脚映射与 PN 封装匹配、并且可以与 XCLKIN 输入对应。

您知道1.2V 输出的原因是什么吗?
我想知道要检查的其他项目。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是 VREG 引脚对地短路。

    这个问题已经解决。

    此致、

    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki 您好!

    感谢您使用分辨率更新线程。

    此致、
    Adam Dunhoft