This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:如何创建我自己的 proj base InstaSPIN-BLDC

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566846/tms320f28035-how-to-create-my-own-proj-base-instaspin-bldc

器件型号:TMS320F28035

你好

     我从 TI 购买了一个评估套件、即 DRV830x-HC-C2-KIT 、非常令人兴奋、 我已经在 该套件上进行了实验、以成功旋转 BLDC 电机!  

     但现在、我要创建自己的 proj、要驱动高电压 BLDC 电机、DCBus 是310V、我必须对软件和硬件进行哪些变换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望使用高电压硬件、请注意、这可能是一项很难正确、安全地完成的任务。 我们有一个评估套件、可在 www.ti.com/.../tmdshvmtrpfckit 上使用高达350Vdc。 我们在控制套件中提供了此套件的原理图、您可以浏览该硬件设计、以更深入地了解高压硬件开发。

    为了创建您自己的软件、您必须花时间浏览项目以熟悉 MCU 外设和控制算法本身。 我们没有可为您提供的"模板"源文件、用于从头开始开发项目。 相反、我们提供了增量构建级别方法来向您展示如何实现控制算法的不同方面。 如果您在每个构建级别检查代码、您将看到添加了哪些附加代码、这反过来应该提供有关如何将类似代码添加到您自己的项目的见解。

    肖恩