This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:实验套件集线站上的 SCI 引脚

Guru**** 2613185 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566448/tms320f28069-sci-pins-on-the-experimenter-kit-docking-station

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我正在尝试弄清楚如何将 F20069的引脚名称映射到坞站引脚编号 它们是相同的。 换句话说、对于 SCIB、29=8069中的引脚是 GPIO18。 这是否位于试验板套件 USB 集线站上标有 GPIO18的引脚上?

原因、我有一些代码向 SCI-B 输出一些内容 因此、尝试监控集线站上的线路 GPIO18、这似乎不会从"高电平"波浪

任何指针都被赞赏。 谢谢、srini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srini,

    您是否尝试使用内部回送来确保 SCI-B 正确传输?

    其次、如果 SCI-B 正在正确传输、 您如何配置 GPIO18?

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody

    谢谢。 我没有尝试内部回送。 我会的。 我拥有的内容:

    -我有一个用于 TXINT 的 ISR,我可以看到中断正在被触发。 从 ISR 内部、我启动下一个字符传输。 因此、整个消息将一次传输到 SCITXBUF 一个字符。

    -对于 GPIO、我具有以下内容:

    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12 = 0x0002;//对于 Scib,我具有 MUX2.bit.GPIO18
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO12 = 0x0001;//<现在的 GPIO12,因为我正在尝试使用 Scia 来查看是否有任何差异。

    我还需要进行其他 GPIO 设置吗?

    感谢所有指示、srini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srini,

    您听说 过 controlSUITE吗? 它 包含许多有用的示例、 尤其是 有一个名为"scia_loopback _interrupts"的示例。 该示例应立即适用于 SCIA、并且对 SCIB 也进行了一些修改。

    最后、最好启用 内部上拉电阻器(请参阅 GPAPUD 寄存器) 并 将输入限定设置为异步(请参阅 GPAQSEL 寄存器)。 如果您下载 controlSUITE、  有几个 SCI 示例 应该会向您显示如何设置 GPIO。

    此致、
    Cody