This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 TMS320F28377S 的数字电压模式控制

Guru**** 2316350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566535/tms320f28377s-digital-voltage-mode-control-using-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我已经使用 TMS320F28377实现了降压转换器的闭环电压模式控制。 我的设置如下。

PWM 模块的通道 A 用于驱动功率级。 而通道 B 的下降沿用于触发 ADC 转换启动。 ADC 转换结束会产生中断。 在中断子例程中、执行控制器。 返回到 main 并在空闲循环中等待下一个中断。

在 TI 应用报告 SPRABE7A-April2012 (使用 TMS320F2803x 的具有斜率补偿功能的数字峰值电流模式控制)中、建议调整 PWM 通道 B 的占空比、使其触发 ADC 采样并在下一个 PWM 周期开始之前执行控制算法。

在上述设置下、转换器按预期工作。 但是、如果我调整 PWM 通道 B 的占空比、使其触发 ADC 采样并在 下一个 PWM 周期开始之前执行控制算法。 转换器变得不稳定。

我的问题是它如何影响整个系统的稳定性、因为所有寄存  器(TBPRD、CMPA、CMPB、AQCTLA 和 AQCTLB)都设置为在影子模式下工作、并且在 PWM 计数器等于零时将在开关周期中加载一次。

非常感谢您的参与和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid、

    有几个可能的原因。  如果您使用 SPRABE7A 中的代码、则将实现峰值电流模式内部控制环路、其中 PWM 的下降沿由异步事件(达到的电流阈值)确定。  该事件不受寄存器阴影或阴影的影响。 如果您将 ADC 采样点提前、使其在 PWM 通道 A 下降沿附近发生、则开关事件可能会破坏测量结果-您可能会测量电压波形上的"毛刺脉冲"并将其用于控制计算。

    务必仔细观察示波器上的电压波形、并将其与 ADC 采样点对齐、以确保波形干净。 您可以在 ISR 中切换 I/O 引脚、或将通道 B 设置为 PWM、以测量发生的位置。  

    BTW、如果您使用峰值电流控制、则实际上在 F28377S 上更容易、因为斜坡发生器内置于芯片上的比较器模块中。 有关详情,请参阅《用户指南》第11.4章。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Richard:

    非常感谢您的参与和帮助。 非常感谢您的帮助。

    您的注释"如果您要提高 ADC 采样点、使其发生在接近 PWM 通道 A 下降沿的位置、则开关事件可能会破坏测量结果-您可能会测量电压波形上的"毛刺脉冲"并在控制计算中使用该脉冲"。 是不稳定的原因。

    最好的 Regrds、
    Majid