This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:DRV8312-69M-KIT 和 Simulink 模型

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/564947/drv8312-69m-kit-drv8312-69m-kit-and-simulink-model

器件型号:DRV8312-69M-KIT

大家好、

一个月前我购买了2个 DRV8312-69M-Kits、这两个套件现在都可以与"InstaSPIN_FOC_F2806xM.exe"的 GUI 完美配合、但只有一个套件可以与"c28069pmsfoc_ERT.SXl"的 Simulink 模型完美配合。 另一个板上的程序总是在几秒钟后自动停止(我使 Simuink 模型中的状态 LED 闪烁、几秒钟后、电机停止、LED 熄灭)。

PS:num "2016"的电路板 可与 Simulink 模型良好配合使用、  

   num 为"4312"的电路板 与 Simulink 模型不能正常工作、progrom 始终在此电路板中停止。 MATLAB:2014a。

我认为这两个套件在购买时是相同的、但这两个电路板之间似乎存在一些差异。

有人知道问题是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、检查 RSTA/B/C 是否处于正确位置(MCU)、跳转(M1、JP1)是否处于正确位置(也作为用户指南)。
    2.切换或更改这些 DRV8312板的 controlCARD、并确认 ctrlCard 跳转也正确。