This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:ePWM 配置

Guru**** 2530930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565544/tms320f28075-epwm-configuration

器件型号:TMS320F28075

你好

 

我对 F2803x/6x 和 F2807x 的 ePWM 配置有疑问。

 

我想动态更改 HRPCTL[HRPE]和 HRCNFG[EDGMODE]、以生成复杂的 PWM/PFM 模式。

在 PWM 运行期间动态更改这些位是否存在任何问题?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Obata-San、

    这些配置寄存器通常在运行期间不会改变。 我认为您可以更改 HRCNFG[EDGMODE]、但必须了解在这种更改期间、PWM 输出可能无效。 进行此更改时、最好完全关闭 PWM 功能。  

    我强烈建议不要在运行时更改 HRPE 位。 如果您希望输出行为在高分辨率周期启用模式和高分辨率周期禁用模式之间切换、我建议在需要非高分辨率周期模式时保持启用 HRPE 并在 HRPRD 寄存器中写入0值。

    -Hrishi