This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301 -具有 F28035控制卡与 F28609控制卡的套件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565477/drv8301-69m-kit-drv8301---kit-with-f28035-control-card-vs-f28609-control-card

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWAREcontrolSUITE

您好!

我一直在电机控制应用中 DRV8301 HC 电源模块上使用 F28035控制卡和 F28609控制卡进行实验。

令我惊讶的是、我注意到 F28609控制卡在从通道 B 读取电流时产生的噪声比从 F28035控制卡读取的噪声大得多。

有人能评论一下这种异常、因为我喜欢 F28609 、因为 它的速度、但它显然在 0-1A 范围内的感应电流方面存在缺陷。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享用于为您的程序初始化 ADC 模块的代码? 或者、如果您使用的是 Motorware 实验室或 Control Suite 实验室的默认设置、那么哪一个实验室?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我正在使用位于 controlSUITE 中"DRV830x-HC-C2-KIT_V105"项目下的 ADC 初始化代码。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ljubisa、

    ADC 初始化完成后、您能否确认 ADCCTL2寄存器的内容? 我想你会想要的

    非重叠= 1
    时钟 div 2 = 1
    时钟 div 4 = 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    我检查 ADCCTL2寄存器、它是0。 然后、我介绍了您建议的更改、并获得了更好的电流波形、尤其是在40KHz 采样率下。

    但仍有大量纹波 、甚至仍然不 接近 F28035控制卡响应。  !!!!   F28069卡性能如此差的原因可能是什么?  

    它是输入阻抗。。。 ?  请告诉我。

    非常感谢。