This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:C2000/TMS320F28377S =>SPI FIFO 使用情况

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566340/tms320f28377s-c2000-tms320f28377s-spi-fifo-usage

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我对 TMS320F28377S 中的 FIFO 功能有疑问。 从我n´t 的示例中可以看出、如何调用 FIFO 、而不是写入  SpiaRegs.SPITXBUF= data;
我的估计是、如果通过 SpiaRegs.SPIFFTX.all = 0xC022启用   FIFO 来启用 FIFO 增强功能、//将 TX FIFO 级别设置为4A 写入 SpiaRegs.SPITXBUF 实际写入 FIFO?
是这样吗?


最好的雷加德!


n´t:我使用了搜索功能、但没有偶然发现针对此特定问题的线程。